This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LMP9.01万:LMP9.01万 ODR

Guru**** 2946990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/570506/ccs-lmp90100-lmp90100-odr

部件号:LMP9.01万

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

为了更快地读取ADC,我们计划在 LMP9.01万上使用7.2MHz外部时钟,但我们遇到了一些问题。 首先,我们设置 ADC_AUXCN=0x10 (数据表第49页),选择外部晶体 ,然后使用示波器测量DRDBY引脚。 结果显示,我们的速度加快了,这是好的,但不如我们的计算速度快。 我们使用数据表中的以下公式计算ODR  

ODR_Base1 =(CLKEXT)/(26.624万)        (第23页)
ODR_Base2 =(CLKEXT)/(1.664万)

 但无法找到有关如何选择26.6244万 或1.664万 的任何解释。 如何选择base1或BASE2?  示波器结果看起来就像我们的外部时钟与26.624万 分开。 如ODR_Base1。

第二个问题是,我们的示波器显示彼此接近的4个周期信号,它们分别为30 ms中断,然后再次显示4个,得出ODR_Base1结果。

提前感谢。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sefa,


    很抱歉,我们错过了此帖子。 它在数据转换器产品系列的随机播放中丢失。 您是否确定了ODR_Base1/ODR_Base2用法?

    基本上,ODR_Base1用于前四种数据速率(1.6775 SPS到13.42 SPS),而ODR_Base2用于后四种数据速率(26.8.3125万 SPS到214.65 SPS)。 基准以每个范围的最高数据速率开始,然后除以1,2,4和8以填充其余选项。


    吴若瑟