This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM9833:与FR12F-J03 Canon接触式图像传感器(CIS)的兼容性?

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/568098/lm9833-compatibility-with-fr12f-j03-canon-contact-image-sensor-cis

部件号:LM9833

您好,

在浏览LM9833的数据表时,它表示它“与多种颜色线性CCD和接触式图像传感器(CIS)兼容”。 但是,数据表未列出LM9833的哪些质量/参数决定与CIS模块的兼容性。

我想知道:

1)确定CIS是否与LM9833兼容时,我应该考虑哪些标准

2)特别是FR12F-J03 Canon CIS (此处的数据表)与芯片兼容时。

谢谢!

———埃拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Eurah

    我将您的帖子移至支持设备LM9833的成像AFE论坛。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Eurah

    LM9833可以与该传感器配合使用。 要考虑的关键参数是必要的采样率(4 MHz)以及捕获像素计数高达1.0296万的CIS波形的能力。

    LM9833可以采样高达6MSPS的单个输入,并支持高达1.6383万的线路长度。

    但是,LM9833是一种高度集成的设备,旨在提供从传感器到1.1 接口的完整扫描解决方案。 这种集成水平使设备在设计方面具有挑战性,而且1.1 接口将限制数据吞吐量。

    LM9.8714万是更好的选择。 这也具有支持该传感器所需的功能,当与FPGA或其他数据处理设备的接口可以提供更好的数据吞吐量时。

    请查看LM9.8714万数据表,看看它是否能满足您的需求。

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim,

    我想知道是否有任何电路或部件列表示例需要使用LM9833。 我希望能够将LM9833集成到扫描文档中,并让Linux机器读取它(类似于Raspberry Pi)。

    我还查看了您在上面建议的LM9.8714万,但它似乎没有LM9833所具备的所有功能(即电机控制,照明控制,外部)。 这是否正确?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Isaac

    此设备的支持非常有限。

    我正在附加我知道的所有硬件和软件(基于Windows 9x)支持信息。

    此信息按原样提供。

    此器件已发布很长时间,而参与National Semiconductor原始硬件/软件/固件开发的那些器件不再可用。

    /cfs/file/__key/communityserver-discussions-组件文件/73/3531.LM9833-Tools-Package.zip</s>9833

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim,

    首先感谢您为我提供的LM9833文件,它真的很有帮助。 我对此有几个问题:

    1.如何对LM9833进行编程以控制灯,电机和输出。

    2.在原理图中,在不同的组件周围绘制了圆。 这代表什么?

    3.您是否恰好为所提供的原理图提供了BOM? 我想确保HDR和J组件只是用于测试的接头针脚。

    另外,再次询问LM9.8714万,您是否有其他芯片组与此一起提供与LM9833类似的完整解决方案? 如果LM9833真的很旧,我不想将它集成到产品中,几年后,它将不再是您可以购买的芯片。 我想涵盖我的所有基础,以确保我获得适合我的解决方案的芯片组。 我需要能够以大约8ppm的速度扫描文档,芯片组应该向我的计算机发送.png文件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim:

    再次Ping此线程。 您是否有机会回答下面我的问题?

    1.如何对 LM9833进行编程 以控制灯,电机和输出。

    2.在原理图中,在不同的组件周围绘制了圆。 这代表什么? 还有一些TBD组件。 他们的价值观是什么?

    3.您是否恰好为所提供的原理图提供了BOM?

    另外,再次询问 LM9.8714万,您是否有其他芯片组与此一起提供与 LM9833类似的完整解决方案? 如果 LM9833 真的很旧,我不想将它集成到产品中,几年后,它将不再是您可以购买的芯片。 我想涵盖我的所有基础,以确保我获得适合我的解决方案的芯片组。 我需要能够以大约8ppm的速度扫描文档,芯片组应该向我的计算机发送.png文件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Isaac

    1. 最初为支持LM9833设备而开发的所有软件工具和驱动程序都已过时,在当前版本的Windows操作系统上不受支持。 因此,鉴于设备的使用年限,我建议您不要将此设备用于新设计。
    2. 这些圆圈表示添加的默认连接线,可在完成其他布局后添加到电路板设计上。 请参见右下角圆圈中的注释:"注:印刷电路板滑出完成后,在板底部的管座引脚上添加默认跳线。 在布置电路板时,请确保不要穿过底层默认跳线上的相邻插针"
    3. 我已附上材料明细表。 /cfs/file/__key/communityserver-discussions-组件文件/73/1526.LM9833-BOM-ROHS-_2D00_-Public.xls</s>9833

    没有任何标准芯片组可满足您的需求。 每个应用都有所不同,客户开发自己的电机和灯控制及数据处理解决方案。

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim:

    感谢您的回复。  

    1.您知道哪些操作系统可以与驱动程序配合使用(Windows XP,2000,ext)吗? 驱动程序是否可以在基于Linux的系统(如Jessie/Debian/Ubuntu)上运行?

    2. TI是否有任何芯片组可通过USB处理图像并发送图像,以便与LM9.8714万一起使用? 或者它们是分开的芯片吗? 看看LM9.8714万系统方框图,除了微控制器之外,我还需要额外的控制灯和电动机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Isaac

    1. 我找到的文档表明LM9833软件/驱动程序是为Windows 98和2000开发的。 我没有任何一种平台可供使用,因此在任何一种情况下都无法确认。
    2. 我不知道有任何图像处理IC或芯片集(TI或其他供应商)可以直接与LM9.8714万连接并通过USB发送图像数据。

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim,

    很遗憾,我们不能轻松地使用LM9833,因此我想我们将使用TI提供的数据表继续使用LM9.8714万。 您为帮助我的公司推进我们的项目提供了很大的帮助。 感谢您为我们提供的所有帮助。