This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1198ECGFE-PDK:评估软件问题

Guru**** 2576895 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298, ADS1198

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/566614/ads1198ecgfe-pdk-evaluation-software-issue

部件号:ADS1198ECGFE-PDK
在“线程:ADS1298ADS1198”中讨论的其他部件

已下载并安装1.1 ads1198ecg-fe-setup-ads.1.exe 软件,但从一开始就不起作用。 阅读论坛成功跳过usblb0.dll丢失问题,但软件仍未找到很多via. 我在Win7,XP计算机上也有三合一,但看起来我也面临着许多其他人都面临的这个问题。 这真的不是解决这个问题的办法吗? 正如我所看到的,许多人正在为此而挣扎。 不能分配人永远解决这些问题???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Zoltan,

    您能否详细描述您所看到的问题?

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brian,

    最终成功地使其工作,但真的很烦人,下载,安装和重新安装等。阅读大量论坛,将dll从一个位置复制到另一个位置,从NI下载安装。 查找下载安装MMB0驱动程序。 因此,为什么主安装不能包含所有这些内容,而用户必须寻找并花一天时间使其正常工作。 正如我所看到的那样,我并不孤单。

    这种开发板似乎不是一个成功的案例,至少在我看来是这样。 购买时收到了一个打开的,晒伤的包装,没有电源。 而Farnell更换了一个仍然没有电源的新系统。 通过发送大量电子邮件,发现TI发布了相同部件号的多个修订版,并拆除了电源。 为什么不能更改名称上的字母,以知道任何人这是版本A另一个是版本B?

    但即使是在上述问题上,艾维德也与发展有了联系,我发现了开发的帽子。主板示意图的理由有点奇怪,至少对我来说。 ADS DGND连接到AGND,而AGND也用于输入滤波器。 在电源部分,AVDD也与AGND相关,而AGND和AVSS不是一起潮落,或者我错过了它。 现在,IM对数据表"Analog Supply (AVDD) IS
    参考模拟接地(AVSS)和数字电源(DVDD),参考数字接地(DGND)"或ECG前端性能演示套件用户指南???

    谢谢!
    佐尔坦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Zoltan,

    感谢您让我们了解您关于此问题的故事。 今后我们一定会考虑这些反馈。

    ADS1298可以采用双模拟电源或单模拟电源。 AVSS和AGND不能连接在一起,因为它们可能不是相同的电压。 ADS1298数据表是了解电源配置的关键文档。 JP2和JP20上的跳线允许您选择电源配置。 由于直流电压为"交流接地",RC滤波器可以真正达到任何直流电压。

    此致,
    Brian Pisani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Zoltan,

    修正:ADS1198。 我的评论仍然适用。

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Zoltan,
    请您分享您是如何解决软件问题的? 我遇到了完全相同的问题,软件无法运行