Other Parts Discussed in Thread: DAC7568
您好!
我正在尝试通过Arduino代码使用SPI与DAC7568通信,但我似乎没有正确的方法。
DAC引脚LDAC,SYNC和CLR通过和MCP23S17扩展器定义,我可以与它们完美通信。 因此,要定义这些引脚,我需要先将数据发送到扩展器。 到目前为止,很好。
之后,我尝试使用Arduino的SPI库写入DAC。 我降低SS引脚,写入SPI.begin,然后写入SPI.transfer(...)。
在SPI传输中,我将32位的数据放在DAC数据表上。 但在这三条线的某处,我做了一些错误的事情。
有人能向我解释一下我如何才能做到这一点吗?
谢谢你。