This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5809:SPI时钟频率。

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5809

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/566749/afe5809-spi-clock-frequency

部件号:AFE5809

您好,

有人能告诉我SCLK的推荐频率是多少吗?  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vatsal您好,

    最大SPI时钟频率为20 MHz。 典型的SPI时钟取决于应用程序的ADC CLK,因为我们建议将SPI时钟与ADC时钟同步。 对于AFE5809,ADC CLK可以介于20和65 MHz之间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    划分因子GUI使用什么? 用于板载示波器,40MHz。 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vatsal您好,

    GUI不对板载osc使用任何除法因子。 40MHz。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,我有24个滤波系数,但它也有一个负数。 如何将负数加载到系数RAM中? 我是否必须转换2的补码?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vatsal,您好!

    滤波系数以2的补码格式保存,如数据表第70页所示。

    第73页还详细介绍了系数RAM映射和配置。

    此致,

    奥卢