This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM9.8714万:LM9.8714万BCMT和LM9.8714万CCMT之间有什么区别?

Guru**** 2585625 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/566197/lm98714-what-s-difference-between-lm98714bcmt-and-lm98714ccmt

部件号:LM9.8714万

您好,

请问LM9.8714万BCMT 与LM9.8714万CCMT有何不同? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,James:

    我正在将您的帖子移至支持设备LM9.8714万的成像AFE论坛。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    目前没有差别。 但是,过去似乎需要两个不同的部件号,因为CCMT在2006年转换为符合RoHS,但BCMT没有转换为符合RoHS 2008。 您可以在产品文件夹的“质量和可靠性”选项卡上看到此信息。