This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8760:mA输出停止工作,电压输出继续工作

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/566117/dac8760-ma-output-stops-working-voltage-output-continues-to-work

部件号:DAC8760

我们正在开发一种使用此芯片的产品,并将V和mA输出连接在一起。  我们没有启用双OUTEN位,正如应用说明中的警告。  问题是,电压和电流输出在几天内都正常工作,但随后mA输出只能升至0.930 mA,没有明显的原因。  这是我们第二块有这个问题的原型板。  在最后一块板上,我用20 mA的输出设置进行了通宵测试。  当我今天早上回来的时候,它仍然输出了20 mA。  我断开了电源,从 我们的机柜中卸下了PC板,然后重新打开电源。  输出将只转至0.973。

以下是我们的初始化代码:

V_DAC8760_Write (DAC8760_write_reset,1);

V_DAC8760_Write(DAC8760_write_control, clrsel)8760 clrsel)

在代码的后面部分,当选择输出类型/范围时,我们将执行以下操作:

V_DAC8760_Write(DAC8760_write_control,8760,(U16_Range | OUTEN | REEXT | OVR)

我们正在使用MAX1.4777万四路模拟开关(U6),因此我们可以切换VSENSE,这样我们还可以提供热电偶输出以及电压和电流输出,而不会因为开关接通电阻而出现错误。  

同样,几天内一切正常,然后突然,mA输出出现故障。  将DAC计数设置为0xFFFF时,输出为0.930 mA。  将DAC计数设置为0x0000时,输出为0.915 mA。  这是我们的示意图的一部分, 由于机密性和公司政策,我不能包含所有内容。



 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    阿尔伯特

    我对反应迟了表示歉意-今年的事情变得非常忙碌,而这一帖子已超出了我的关注范围。

    示意图中我看不到DAC8760周围的电路有任何问题。 我有兴趣了解更多有关U6开关在通电/断电期间发生的情况以及DAC8760在断电期间的状态(即IOUT是否仍处于启用状态并设置为满量程?)。 此序列中问题2的类似问题。

    由于关机似乎是造成问题的原因,因此使用示波器捕获断电时VOUT/IOUT终端发生的情况也可能很有帮助。 此外,在通电和断电时查看电源线AVDD和AVSS的示波器捕获也会有所帮助。

    作为最后一层防御,您可以提交其中一些,哪些声音会受损,向我们提交故障分析单元,以了解这是否可以为我们提供有关导致此问题的原因的任何进一步线索。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin,

    我也很抱歉耽误了时间,我自己也很忙。  我于2017年1月18日解决了问题。  我没有捕获任何示波器跟踪,但我正在回复,以便TI和其他客户可以从我的发现中受益。  如果您仍想使用示波器跟踪,我可以重新进行测试,但不能在不久的将来进行。

    以下是发送给我的经理和我们的工程团队的电子邮件摘要:

    全部:
    我终于找到了导致DAC芯片损坏的“烟枪”。  在连接2.5 欧姆负载的情况下,在通电后首次将范围更改为mA且启用输出时,会出现持续约1毫秒的80 mA故障。  这是通过连接在分流器(毫安培计)上并测量200 mV的示波器观察到的。  但是,每次更改输出范围并禁用和启用输出时,都不会出现故障-仅在通电后首次启用时。  还注意到DAC8760具有在更改范围和启用输出时先断后断的“智能”。  它不仅可以执行此操作,而且在启用之前,它会将输出保持关闭大约30毫秒。  但是,在通电后首次档域变换/启用时,它仅等待5毫秒,并产生高电流故障。
     
    上述测试是使用20 V电源进行的。  星期一早上死亡的机组由24 V供电
     
    为解决此问题,固件现在在所有情况下都执行以下操作,无论是首次启用还是后续启用:

    1.      禁用输出

    2.      选择所需的V/mA范围

    3.      等待2毫秒

    4.      启用输出。

     
    采用这种方法,永远不会出现故障。  您可以说使用较高的电阻负载,但您永远不知道客户将要连接到什么负载。  此外,我们始终校准mA输出(适用于所有设备),输出直接连接至毫安培表(2.5 欧姆分流器)。
     
    此致,
    阿尔伯特

    谢谢!

    阿尔伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    阿尔伯特

    我很高兴您能够解决您的问题,非常感谢您在社区论坛上发布您的解决方案的详细信息。

    如果您需要其他信息,请告知我们。