This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300 EVM PDK

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/567143/afe4300-evm-pdk

主题中讨论的其他部件:AFE4300

大家好,我正在使用AFE4300 EVM PDK套件进行主体成分测量,如测量FFM TBW FM ECW和ECE。 我对AFE4300 EVM PDK套件有一些疑问。

1.在AFE4300中,为什么我们在IOUT0和IOUT1之间连接1k欧姆阻抗电阻?

2.在AFE4300 GUI calibb const.ini中,FWR的频率为32,IQ的频率为8 16 32和64,无论此频率是以Hz还是kHz为单位?另外,我需要将这些频率的范围更改为5至500kHz,那么8个频率的时钟偏差是多少? 有1.024万是时钟偏差,对于50Hz频率,时钟偏差是多少,请给我详细的计算。

3.如果我们在J40和J30之间连接电线,并在J10上放置分流器,则在j38的其余四个端子上连接人体以注入电流。请提供这四个端子的位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Archana,

    它在IOUT0和IOUT1之间为10MOhm。 建议使用此方法以确保激发电流的稳定性。
    要更改激励频率,您需要在"BCM_DAC_FREQ"寄存器中对DAC[9:0]位进行编程。
    例如,如果AFE4300的CLK为1MHz。
    1)将0x0005写入BCM_DAC_FREQ (is 0x0E)以获得~5kHz激励频率。
    2)要获得~50kHz,请将0x32写入BCM_DAC_FREQ。
    此外,我们不支持高于150 KHz的频率。
    要测量身体阻抗,您需要两个电极来注入电流,两个电极来感应产生的电压。
    注射电极可连接到J38/J36的两个引脚,感应电极可连接到J21/J10。 这些电极的位置完全取决于应用,电极类型/尺寸。 但是,我们建议将所有这些部件都放在手掌上,如以下米所示。
    www.amazon.com/.../ref=sr_1_1

    将电极连接到身体之前,请确保您的系统中有患者安全措施。

    此致,
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Prabin,

    在BCM_DAC_FREQ的帮助下,我们可以使用FWR模式,这意味着可以进行单频率测量。如果我们想要执行多频率测量,则为。 I/Q解调器。 那么,我们选择四种不同的频率?
    我也不理解calib const.ini-记事本窗口中有FWR频率和I Q频率选项,如果我们可以从寄存器更改频率,这到底是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请为我提供四个不同频率的寄存器部分中有关haw to do change (更改频率)的详细计算。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Archana,

    对于多频测量,您必须更改BCM_DAC_FREQ四次。 每次更改寄存器时,您都要先捕获数据,然后再再次更改。
    例如,您想要测量10,20,30和50 KHz频率。 因此,您的计划流程应如下所述。
    步骤1)重置AFE。
    步骤2)配置AFE (写入所有必需的寄存器)
    第3步)设置第一个BCM频率(即 10kHz),将0x000A写入BCM_DAC_FREQ (即寄存器0x0E)。
    步骤4)捕获ADC输出( Data_1)。
    步骤5)设置第二个BCM频率(即 20kHz),将0x0014写入BCM_DAC_FREQ (即寄存器0x0E)。
    步骤6)捕获ADC输出( Data_2)。
    步骤7)设置第三个BCM频率(即 30kHz),将0x001E写入BCM_DAC_FREQ (即寄存器0x0E)。
    步骤8)捕获ADC输出( Data_3)。
    第9步)设置第四个BCM频率(即 50kHz),将0x0032写入BCM_DAC_FREQ (即寄存器0x0E)。
    步骤10)捕获ADC输出( Data_4)。
    步骤11)使用所有四个输出(即 Data_1,Data_2,Data_3,Data_4)。

    希望你能清楚地了解你的所有疑问。

    此致,
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你Prabin,但我还有一个关于频率的问题。 当我们进入程序文件(x86)-德州仪器(TI)- AFE4300device gui-calib const时,我们看到有FWR频率32和I Q是8 16 32和64,对于每个频率,都有时钟确定,这到底是什么?
    当我们执行IQ DEMOD时,我们将获得四个不同频率的四个不同的MAG和相位值,然后从这里同时选择四个不同频率?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Archana,

    该文件用于GUI的其他部分。 我们不支持GUI中的多频率测量。 您必须手动执行此操作。
    无法在AFE4300中一次设置四个频率。 一次只能设置一个频率。
    在IQ DEMOD中,您将获得单个频率的两个输出(一个用于实部分,另一个用于虚部分)。

    此致,
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么,AFE4300evm PDK套件支持多频率测量的地方,还有其他软件吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,您能不能告诉我AFE4300EVM PDK套件中用于多频率测量的软件是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在AFE4300 GUI中,当我们选择I/Q DEMOD时,我们将获得四种不同的幅值和相位格式读数,然后从四个读数中到底取哪一个读数?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,先生,
    请提供有关AFE4300GUI的信息,当我们执行I/Q DEMOD时,为单频提供四种不同的量级相位读数。 为什么喜欢这个? 我们必须准确考虑哪一个量级相读数? 我问过这个问题很多次,但是没有人回答。我需要关于这个问题的信息,因为我在我的项目中使用了这个AFE4300evm.PDK套件。所以请提供有关这个问题的信息。