请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
参考模块:TX-SDK-V2指挥编号(来自Farnell ):4500202636
我来自图尔大学,我的活动的一部分侧重于研究方面,主要是超声波探头建模和开发,第二部分是教学活动。 我在一所工程学院, 特别是在电子和电气工程系任教。
今年,我们决定开发几门应用于超声波成像的电子课程,为此,我们(通过Farnell)从 TI购买了TX-SDK-V2套件。 它包含构成超声波成像仪表链(发射)的所有基本元素。 我们还购买了用于接收链的套件。
我们收到的套件TX-SDK-V2无法正常工作,因此我们收到了第二个要更换的套件。 第二个套件工作正常。
自收到该文件后,我们已经使用了几次(5次)。 使用的传感器是一个以6 MHz为中心的探头。 每次都严格遵循指定的偏置电压应用程序。 几天前,在实验结束时,我们观察到用于提供基板偏压电压(-50 V)的电源开始消耗过高的电流。 必须消耗1 mA,我们观察到超过7 mA,并且电源提供了短路指示。 我们已经停止了这一试验。 当然,我们按照步骤关闭每个电压源。
我们在项目进展中被学生阻止了,我们需要理事会来找出问题的根源,你认为,这三个组成部分会受到损害吗?
您是否需要执行一些基本测试来检测问题? 当然,是否有可能找到另一组样本?
我希望你能帮助我们。
提前感谢您的参与和考虑。
非常真诚
Dominique CERTON