This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 允许AFE4404与蓝线MSP430进行通信

Guru**** 2551370 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4404, MSP430G2553, AFE4404EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/569453/allow-the-afe4404-to-communicate-with-a-blue-wired-msp430

主题中讨论的其他部件:AFE4404MSP430G2553AFE4404EVM

您好,

我正在尝试弄清楚如何让AFE4404EVM与当前蓝线MSP430进行通信。 我不确定在代码中我需要做些什么,以允许MSP 430向AFE发送命令,打开其光电二极管和用于氧饱和度计的LED,并将数据发回MSP 430。 我知道AFE4404需要一个时钟来运行,并且这个时钟的频率必须是8MHz。 我当前使用的MSP 430是MSP430 EXP430G2启动板,其中包含MSP430G2553。

您建议如何解决此问题?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Victor,

    我们已收到您关于AFE4404的查询,希望很快能收到一些回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Victor,

    AFE4404EVM具有板载MSP430以及AFE4404。 我假设您使用外部MSP430单独控制AFE4404。
    为此,您可以按照下列步骤操作:
    1)断开板载MPS430和AFE4404之间的连接。
    2)将外部MSP430连接(蓝色线)至AFE4404。
    3)对外部MSP430进行编程,以便使用SPI/I2C接口与AFE4404通信。 有关参考,您可以查看板载MSP430的源代码。 www.ti.com/.../afe4404evm的软件部分

    此致,
    Prabin