This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AFE4404EVM:AFE4404作为从属设备

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/569455/ccs-afe4404evm-afe4404-as-a-slave

部件号:AFE4404EVM
主题中讨论的其他部件:AFE4404

工具/软件:Code Composer Studio

我想从MCU外部控制AFE4404的数据速率,该MCU在系统中有另一个设备 作为主设备。  是否有特定的设置顺序。  是否像发送AFE_RESETZ (~5us) 和等待ADC_RDY一样简单?  这假定应用了外部主时钟。  这是同步,但与AFE4404之外的其他设备同步。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,RC:

    我们已收到您关于AFE4404的查询,希望很快能收到一些回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,RC:

    AFE4404中的数据速率由给定时钟的"PRPCT"寄存器控制。
    因此,如果要更改数据速率,必须更改此寄存器或时钟本身。

    此致,
    Prabin