This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC1.0154万:ADC1.0154万的高压输入问题

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/570120/adc10154-problem-for-high-voltage-input-for-adc10154

部件号:ADC1.0154万

客户问题是,当ADC1.0154万的输入(CH0针脚)保持高压:超过5.7V (VDD为±5V)时,出现以下问题。

・其他输入通道转换数据也成为全刻度。

即使CH1~CH4设置为3.0V

・极性没有改变。

・一旦ADC1.0154万关闭并重新启动,ADC1.0154万将正常运行。

请告诉我以下三点。

①Is是否有详细的内部电路?

我想 找出原因。

②I认为原因是电荷对内部电容器的作用,电压过高,使电流转换为“高”。

正确吗?

③If不正确,请告诉我另一个可能的原因。

 

此致,

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Satoshi:

    在具有多个输入的某些器件中,如果一个输入被拉至ABS最大规格以上(以便ESD二极管打开),则会导致其它输入给出错误的读数。  它与输入的内部ESD二极管如何连接在一起有关。  您可以给客户的最佳建议是确保他们的输入不会超过ABS最大规格(V++ 0.3V)。  当电压高于规格时,它会打开ESD二极管,根据过压和电流的不同,可能会损坏二极管。  

    抱歉,我们没有可用的详细内部电路。  

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mike-san

    感谢您的回复。

    很抱歉添加;
    我了解ADC1.0154万的原因是电压过高导致所有转换为"高"。
    是否有TI的AD转换器具有用于防止(抑制)所有转换为“高”的内部电路?

    此致,
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Satoshi - San,

    我不知道什么设备会执行此操作。 这取决于内部电路,因此需要测试每种设备类型。

    最好在输入和电源电压之间的输入上添加肖特基二极管。 肖特基二极管的接通电压为0.3V。 这将使肖特基二极管在内部ESD二极管之前打开,这可能会解决问题。

    我们还有一些ADC,它们能够获得高于电源电压的输入。 例如,请参阅ADS8634,但这意味着他们需要重新设计电路。

    Mike