This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84:启用NCO的4通道模式下的DAC38J84

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/567810/dac38j84-dac38j84-in-4-channel-mode-with-nco-enabled

部件号:DAC38J84

您好,

我对NCO职能有一些疑问。

我的设计要求:输出BW = 300MHz,中心频率= 800MHz。

我的设计计划:

由于BW = 300MHz,最小数据速率= 600MHz,考虑到FIR滤波器,有用的BW限制为大约40 % 的数据速率,因此 最小数据速率= 750MHz。

中心频率= 800MHz,高频= 950MHz,因此 最小DAC采样速率= 1900Msps。

因此,我选择数据速率=1000MHz,使用2x内插,DAC采样速率=2000Msps。

我倾向于使用尽可能多的渠道,我的问题是:

1.can我在4独立模式下使用DAC38J84,并且为我的设计启用了NCO?

2.如果是,NCO频率应该是多少?

我需要您的专业建议,期待您的回复!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最小值,

    设备只有两个NCO。 一个由CHA和CHB使用,另一个由CHC和CHD使用。 一次只能输出两个不同的频率。 由于这些是复杂的混音器,因此车斗的相位将相对于CHB呈90度位移。  CHC在 CHD方面也是如此。 随附的TI设计 文档提供了有关将此器件用作任意波形发生器的更多信息。

    此致,

    Jim

    e2e.ti.com/.../Arb-Waveform-TI-design.pdf

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jim
    感谢您的回复,这是我的想法:
    DAC38J84确实只有两个NCO,但如果NCO = FS/2,I/Q数据将是独立的:
    Iout ={+I1,-I2,+I3,-I4…}
    Qout ={+Q1,-Q2,+Q3,-Q4…}

    由于我需要300MHz的带宽中心频率800MHz信号,

    1>我将数据速率设置为1066.6Msps,

    2>2x内插已启用,NCO = 1066.6MHz,(采样率= 1066.6x2 = 2133.2Msps)

    3>基带信号以第一个Nyquist域为中心,即266.65MHz +/- 150MHz,

    输出应以3/8*FS为中心,即:我将获得以799.95MHz +/- 150MHz为中心的I/Q输出信号,并且I/Q输出是独立的。

    DAC38J84是否可以这样做???

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     AD9164远程测试工具方便,我用它来测试我的理想,由于采样率限值较低,采样率是我应用条件的2倍。

    我以1600MHz的速度获得预期输出(是应用程序条件的2倍)