This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5474EVM:TMS320C6472和ADS5474EVM之间的接口

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS5474EVM, ADS5474-SP, ADS5474

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/570756/ads5474evm-interface-between-tms320c6472-and-ads5474evm

部件号:ADS5474EVM
在“线程:”, ADS5474-SPADS5474中讨论的其它部件

您好,

[1]  ADS5474EVM和 ADS5474EVM-CVAL之间的实际区别是什么? 特别是功能上是否有任何差异?

[2] C6472处理器有哪些接口选项?  目前我正在使用 TMDSEVM6472LE变体。 如果您可以向TMDSEVM6472LE建议一些接口选项,这将会更有帮助。

此致

SAN与  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1) ADS5474EVM就是安装了ADS5474器件的EVM,而ADS5474EVM-CVAL则是安装了空间级ADS5474-SP的EVM的旋转元件。    ADS5474和ADS5474-SP在功能上是相同的器件,但ADS5474-SP将硅片重新封装在陶瓷封装中,适用于空间应用,然后根据新封装和温度条件对性能规范进行了重新定性。   此高速数据转换器论坛不支持ADS5474-SP及其EVM,而是在高可靠性论坛中提供支持。    此论坛将支持标准ADS5474及其EVM。

    2)您必须将有关C6472的问题发送到该设备的相应论坛。  我不熟悉该设备。  

    此致,

    Richard P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Richard:

    感谢您的回复。