This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX-SDK-V2 kitX出现问题

Guru**** 2589035 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/570242/problem-with-tx-sdk-v2-kitx

您好,

我来自图尔大学,我的活动的一部分侧重于研究方面,主要是超声波探头建模和开发,第二部分是教学活动。 我在一所工程学院, 特别是在电子和电气工程系任教。
今年,我们决定开发几门应用于超声波成像的电子课程,为此,我们(通过Farnell)从  TI购买了TX-SDK-V2kit。 它包含构成超声波成像仪表链(发射)的所有基本元素。 我们还购买了用于接收链的套件。
  我们收到的套件TX-SDK-V2无法正常工作,因此我们收到了第二个要更换的套件。 第二个套件工作正常。
自收到该文件后,我们已经使用了几次(5次)。 使用的传感器是一个以6 MHz为中心的探头。 每次都严格遵循指定的偏置电压应用程序。 几天前,在实验结束时,我们观察到用于提供基板偏压电压(-50 V)的电源开始消耗过高的电流。 必须消耗1 mA,我们观察到超过7 mA,并且电源提供了短路指示。 我们已经停止了这一试验。 当然,我们按照步骤关闭每个电压源。
我们在项目进展中被学生阻止了,我们需要理事会来找出问题的根源,你认为,这三个组成部分会受到损害吗?
您是否需要执行一些基本测试来检测问题? 当然,是否有可能找到另一组样本?
我希望你能帮助我们。
提前感谢您的参与和考虑。
非常真诚
Dominique CERTON
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Dominique:

    我将把您的帖子移到支持TX-SDK-V2套件的成像AFE论坛。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢,我希望我能找到解决我们问题的方法,因为该套件的价格是800€,只能工作10分钟...

    感谢你的帮助

    Dominique