This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7223:使用多个ADS7223

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7223, ADS8586S, ADS8588S, AMC1100, ADS7253

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/570811/ads7223-using-multiple-ads7223

部件号:ADS7223
线程中讨论的其他部件: ADS8586SADS8588SAMC1100ADS7253

我需要监控高压3相AC线路电路上的电压和电流。  因此,我想使用三个单独的ADS7223来进行三个双同步读取(2x3=6)。  我只有一个4线SPI总线可用(BeagleBone Black),但我有单独的GPIO可用于设备选择。  我的样品(转换)速率为500us (0.5毫秒)。

1.这是否可行?

2.需要与SPI总线建立什么连接?

3.哪种模式最适合此操作?

4. ADS7223是否是此应用的最佳选择?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Stuart

    感谢您分享设计细节。 我建议您查看ADS8586S。 它是16位,6通道,200ksps同步采样SAR ADC,专为保护继电器,电网监控等应用而设计。

    您可以在此处浏览设备详细信息

    请告诉我此设备是否适合您的应用程序

    谢谢,顺祝商祺

    Abhijeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  ADS8588S是一种可能性,我将详细了解一下,但我发现它没有差分输入。   是否有其他建议,或者是否有方法使用ADS7223?

    谢谢!

    Stuart

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Abhijeet。 我在这个应用中使用AMC1100隔离放大器。 我注意到在AMC1100数据表中,它显示了4通道差动ADC的外观。 您能告诉我这部分是什么吗?
    谢谢!
    Stuart
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Stuart

    如果差分感应是强制性要求,则可以按以下方式使用3 x ADS7223

    当CS保持高电平时,SDO引脚处于高Z状态。 这应允许您 将每个ADS7223的SDOA和SDOB数据输出缩短在一起。 您可以使用CONVST或CS来启用设备转换。 有关详细信息,请参阅datahseet中显示的计时图。

    根据您的首选模式选择(手动或自动),您可以设置插针M0和M1。 ( 有关详细信息,请参阅数据表的表5)

    我也建议您查看ADS7253。  它是12位SE/Psuedo差动输入同步采样,1MSPS SAR ADC。  此设备没有CONVST引脚,您应该能够通过CS选择单个设备。 这将不需要来自主机控制器的GPIO。

    如果您需要更多详细信息,请告诉我

    谢谢,顺祝商祺

    Abhijeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Stuart

    AMC1100是精密隔离放大器。  它具有差动输入(允许的最大摆动为+/-250mV),该输入馈入delta signma调制器。  delta sigma调制器的输出以 差分方式传输到输出。 此器件在输入和输出之间具有电容隔离。 获得并过滤AT输出数据以提供模拟输出。

    输入和输出接地之间的隔离实际上使设备能够用于交流感应。  

    我希望这能回答你的问题

    此致

    Abhijeet