This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8681:无LPF

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8681, ADS8861, ADS8860, TIPD151

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/568978/ads8681-without-lpf

部件号:ADS8681
线程中讨论的其他部件: ADS8861ADS8860TIPD151

您好,

是否有任何没有LPF的设备  
是否有设备从ADS8681中删除了LPF?

需要16位+/-10V输入,1MSPS,SPI I/F。

此致,
柳枝旭坂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryuji San

    我们没有 任何16位器件,并且在 没有内部LPF的情况下支持+/-10V范围 。

    我们可以绕过ADS8861/ADS8920等8920等器件,但我们需要衰减输入信号。

    如果您想了解此选项,请让我现在介绍一下

    谢谢,顺祝商祺

    Abhijeet Godbole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Godbole San,

    由于我们的客户需要750ksps,他们希望使用ADS8860而不是ADS8681。
    然后,他们请求提供+/- 10V信号衰减输入信号的应用说明。
    是否有任何相关的应用说明?

    此致,
    柳枝旭坂
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryuji San

    ADS8681是16位1MSPS ADC。 因此,客户可以750 ksps的速度使用它。

    TI精密设计TIPD151具有输入信号调节电路,可用于将输入信号缩小到ADC FS范围。 以下是链接

    如果您需要其他信息,请告诉我。

    谢谢,顺祝商祺

    Abhijeet