This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8684:具有高故障率! 可以使用一些建议...

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8684

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/570049/ads8684-having-a-high-fail-rate-could-use-some-advice

部件号:ADS8684

我们在使用ADS8684 A2D芯片时遇到了问题。 基于数据表构建了一个设计,包括去耦电容器。当我们制作原型时,似乎工作正常。 当我们将电路板送到一家取放公司时,我们遇到了异常高的失败率(6/8失败)当我拆除芯片并焊接(手动)时,我仍然得到(3/6失败)。 在我们把所有的板都工作了之后,他们跑了一天半,然后我们有两个芯片失败了。 现在我知道这似乎是我们的主板中的设计缺陷,但是这个问题是非常随机的,并且在相同的主板上不会发生。 我想知道这款芯片是否具有我们不知道的某种敏感性... 我们以为是烘焙温度,但从未达到过大的温度。 感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kaden:
    很抱歉回复较晚,我们有许多客户在使用此设备,我们没有听到也没有收到任何有关故障的反馈。 我们需要有关您正在遇到的问题的更多信息,我将通过您的my.ti个人资料中列出的电子邮件地址与您联系。 谢谢。

    此致
    戴尔