This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC161S626:差分输入接口

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC161S626

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/570731/adc161s626-interface-with-differential-inputs

部件号:ADC161S626
主题中讨论的其他部件: LMP9.1万

您好,

i`ll使用ADC161s626读取LMP9.1万的输出。 这就是将使用差分测量,因此将使用LMP9.1万的C1和C2引脚。 问题是,我们如何将此C1和C2引脚与ADC连接起来? 在连接到ADC输入之前是否需要缓冲电路,因为人们说在使用SAR ADC时必须有缓冲器?  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Cay,

    LMP9.1万的输出是VOUT引脚上可用的单端输出。 C1和C2引脚用于为互阻抗放大器添加外部增益电阻。 将其连接到ADC161S626的方法如评估板示意图所示。 下载文档snau121a.pdf以查看示意图。

    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael:

    根据LMP9.1万的数据表和此接线柱的第一个答案(e2e.ti.com/.../110.4118万),差分ADC可以连接到C1和C2引脚。 但在评估板原理图上,仅显示单端测量。 我只是想知道差分测量。 C2引脚没有问题,因为它是运算放大器的输出,但我是否应该将C1引脚后面的缓冲器连接到ADC161s626接口?

    感谢您的回复,
    天。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cay,

    我对LMP9.1万不是很熟悉(另一组支持),所以我不确定C1的内部电路是什么。  如果您在精密放大器论坛上发帖,他们可能会回答这个问题。  

    您可以尝试在提到时连接它,看看它是否为您提供了通过反馈电阻器的准确电流数。  另一种选择是连接TI制造的其中一种电流感应器件(参见此页:   )连接到引脚,然后将该输出连接到ADC。  

    Mike