This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:请推荐一个经济实惠的ADS1299分路板,用于使用MSP432启动板进行原型设计

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/570877/ads1299-please-advise-an-affordable-ads1299-breakout-board-for-prototyping-with-my-msp432-launchpad

部件号:ADS1299

你好,guyz! 非常感谢大家每次遇到困难时都帮助我解决问题。

我决定建立一个EEG生物反馈装置,以纠正某些轻度睡眠障碍。 我有一个msp432启动板,上面已经准备好了所有必要的库(我自己的库)。 因此,将ADS1299连接到它并使用它将是非常好的。 卓越的抗噪性和功能目前并不重要,因为我只需要制作一个非常“丑陋”的原型来实验事物并学习如何对ADS1299等进行编程。用于ADS1299的TI演示板包括一个主板,成本为200美元。 这对我来说相当昂贵。 是否有办法在没有主板的情况下获得此开发板,以便我可以将其直接连接到我的Launchpad? 或者有人知道其他ADS1299的中断/开发板,它更经济实惠吗?


谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Stanislav,

    不幸的是,我们的EVM是我们销售的唯一一款采用ADS1299的电路板。 但是,OpenBCI提供了一个包含ADS1299的分线板,您可以使用它: openbci.com/.../techoverview

    此致,
    Brian Pisani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢Brian。