This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1120配置切换问题

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/569590/ads1120-configuration-switching-problem

您好,

我每隔100毫秒在两个不同的寄存器配置之间切换,SPI时钟频率为2.48MHz。
大多数情况下返回值是正确的,但有时(随机)返回值太高或太低。

我尝试用一些基本代码来找出问题。

伪代码:
-使用start/sync命令配置和开始单次激发/连续(取决于测试)。
等待100毫秒。
-读取值并使用start/sync命令开始新的单次激发/连续(取决于测试)。  

配置寄存器:
REG0   0b101.0001万
REG1   0b1101万
REG2   0b101.01万
REG3   0b100.1万

我的测试结果是:
-单次激发不能正常工作,因为有时返回值太高或太低。
-连续工作不正常,因为有时返回值太高或太低。
-连续不配置和连续启动转换(仅在开始时)工作正常。

可能是什么问题? 以及如何解决?

谢谢!

R. Stark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,R. Stark:

    欢迎参加论坛!  通常这些类型的问题在某种程度上与时间安排有关。  您是否可以将您的原理图发送给我,并告诉我有关您正在测量的内容以及如何提供参考的更多信息?  您还为我提供了一组寄存器值,但您尚未分享您正在进行的寄存器更改。  我确实注意到,从寄存器2的寄存器设置中,您已将数字滤波器模式设置为50/60 Hz拒绝,但不适用于您选择的2000sps数据速率。  如果您容易受到电源线循环噪音的影响,这也可能是问题的一部分。

    当您说结果太高或太低时,您期望的结果是什么,您又得到了什么?  您是否正在记录单个转换结果,还是正在捕获多个结果以进行比较?

    确保您还考虑了任何模拟设置。  如果您打开和关闭IDAC电源,您还必须考虑IDAC的稳定时间以及参考/测量路径中的任何电容器也稳定的时间。

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob,您好!

    感谢您的回复。
    经过长时间的调试后,我在示波器上看到系统随机处理了一些配置命令。

    然后我检查了微控制器的勘误表,发现了问题(ww1.microchip.com/.../8000.0619万J.pdf ,参见项目编号37)。

    此致,

    R. Stark