This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC1175:低速数据采集?

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC1175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/570800/adc1175-low-speed-data-acquisition

部件号:ADC1175

支持路径:/Product/Device Selection Assistance/

您好,

我有一个用于8位ADC的应用程序,但它是低速的。  我喜欢ADC1175的规格,因为它具有并行输出和两个参考电压输入。  但是,我只能提供高达100KHz的时钟信号。  即使在建议的范围之外,这是否仍可作为时钟速度工作?

谢谢!

格雷格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Greg,

    由于器件的体系结构,ADC将具有最低工作时钟速率,在接近DC的较低速度下不工作。

    如果低于数据表中规定的最小转换时钟速率,将导致ADC无法工作。 如果您需要低至100 KSPS的操作,我建议您考虑使用一种为该时钟速率额定的精密ADC。

    此致,
    Ethan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您Ethan,我将查看ADC080X。
    -Greg