Other Parts Discussed in Thread: ADS1120
您好,
我的客户询问有关ADS1120的MUX。
(1)他们确认在更改MUX后输出错误为lager。
(与他们的期望相比,这是很高的。)
(2)此问题发生在首次转换时。
(3)它们正在使用Turbo模式,并且PGA =已启用。
根据ADS1120的线程(如下所示),下面将介绍MUX。
https://e2e.ti.com/support/data_converters/precision_data_converters/f/73/t/40.289万
“mux更改发生的情况是,寄存器值被解码,mux从 以前 的输入通道断开, 然后连接到新通道。
此外,数字滤波器将被重置,一旦信道切换后,该滤波器将开始新的转换。”
“使用连续转换模式时,有时会发生的情况是以前的通道数据未在正确的时间读出。
最佳方法是使用中断驱动系统,在该系统中,数据在DRDY下降边缘之后立即读取。
然后,您可以在读取数据后立即更改mux。
此时,DRDY的下一个下降边缘应该是新的mux位置数据。”
(问题)
(1)它们使用的是涡轮模式下的ADS1120,并且PGA=启用。
在涡轮模式下,上述问题是否有可能以相同的方式出现?
我认为有必要确认他们的状况(注册设置,代码)和问题的行为。
请您提供一些意见或建议吗?
此致,
TAO_2199