This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7760:具有Iout的DAC7760 EMC测试

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC7760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/570740/dac7760-dac7760-emc-test-with-iout

部件号:DAC7760

你(们)好

我们正在设计 具有DAC7760的4-20mA器件。

我们使用了数据表和TIDU011中推荐的示意图来最大程度地降低风险。

遗憾的是,我们没有仔细阅读TIDU011,结果与您相同。

Iout不在目标中。 但您说您的设计符合IEC6100-4-6标准B。

但该测试的预期结果是标准A

您可以提出哪些建议来 更好地保持团结?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gauthier,

    我的最佳建议是增加输出电容的大小(VOUT为C22,IOUT为C25)。 根据我的经验,EFT测试的最佳防御是增加电容/降低输出带宽。 一般来说,按数量级移动是在这里看到显著改进的最佳方式。