This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8811EVM-PDK:无法识别DXP

Guru**** 2587725 points
Other Parts Discussed in Thread: DXP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/570475/dac8811evm-pdk-dxp-can-not-be-recognized

部件号:DAC8811EVM-PDK
主题:DXP中讨论的其他部件

大家好,

我目前正在Win10操作系统中安装DXP软件,除了DXP驱动程序,一切都很顺利。  

现在PC可以 识别MMB0主板,但 无法识别DXP。

我不知道我们是否更新了其他修改版本的DXP驱动程序,使其变得更好。

此致,

温宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    温宾

    DXP未针对Windows 10 PC上的部署进行设计或测试,但是我没有看到大量人员在安装时遇到问题。 我有两个支持安装文件,可以解决问题。

    ftp.ti.com/.../dxp-support-pkg-1.0.0.exe
    ftp.ti.com/.../dxp-supportpackage-2.0.0.exe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kevin:

    我一直在与Wenbing合作,支持包解决了问题(您的链接不起作用,但我通过Google找到了它们)。 供您参考,对于在Win 10上安装的任何其他人,要安装MMBO驱动程序,我必须在"启动设置"中"禁用驱动程序签名强制"

    再次感谢,
    马特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt,

    很高兴你能弄清楚这个问题。 很抱歉,链接不起作用。 我知道E2E会缩写长链接,但我认为它可以有效地对它们进行超链接,但我也看到同样的情况,即链接实际上不起任何作用。 我会看看我是否可以让E2E论坛团队的任何人来研究这个问题。