This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV5535:动态更改采样时钟的相位

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV5535, CDCF5801A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/570682/tlv5535-change-the-phase-of-sampling-clock-dynamically

部件号:TLV5535
主题中讨论的其他部件: CDCF5801A

您好,

我们是否可以在以下情况下使用TLV5535?

1.输入采样CLK为30MHz,采样时钟由CDCF5801A生成。
2,抽样8次
3.使用CDCF5801A相位定位器功能将采样时钟的相位改变5度
4,抽样8次
5.重复2~4

此致,
柳枝旭坂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    柳枝,

    输入数据是音调还是脉冲? 如果是,频率是多少? 如果没有此信息,很难判断这是否有效。 您希望使用此类旧设备(TLV5535)的原因是什么? 还有许多其他选择,其采样速度快得多,可能不需要这样一个详细的采样计划。

    此致,

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim,

    输入数据为脉冲。 客户中的频率尚未固定。
    客户实际上需要多个GSPS,但由于用于高速采样的ADC非常昂贵,因此尝试通过使用廉价TLV 5535更改采样时钟来实现GSPS。

    此致,
    柳枝旭坂
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    柳枝,

    如果它是一个重复的脉冲,并且脉冲与采样时钟同步,那么我认为他们应该能够做到这一点。

    此致,

    Jim