This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 建议使用合适的IC和#39;s将复合材料转换为YCbCr,将DVI转换为YCbCr

Guru**** 2979390 points

Other Parts Discussed in Thread: TVP5160, TVP5150, THS8200, TVP5147, TFP403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/570522/suggest-the-suitable-ic-s-for-converting-composite-to-ycbcr-and-dvi-to-ycbcr

主题中讨论的其他部件:TVP5160, TVP5150, THS8200, TVP5147, TFP503, TFP403

您好,


我正在为我的应用寻找视频转换器IC,但无法判断和选择IC。请帮助我选择正确的IC。

巴西

Satya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这两种情况下,都需要2台设备。

    对于复合到YPbPr,您需要一个解码器(例如 TVP5150,TVP5147,TVP5160 (取决于质量要求),然后是视频DAC (如THS8200)。

    对于DVI到YPbPr,您需要DVI TMDS去串行化器(例如 TFP403或TFP503 (取决于HDCP复制保护要求),然后是THS8200之类的视频DAC。

    巴西,

    Steve