This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC08D1520:将ADC08D1520导入WaveVision5

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC08D1520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/570271/adc08d1520-importing-of-adc08d1520-to-wavevision5

部件号:ADC08D1520
主题中讨论的其他部分: WAVEVISION5

如何将ADC08D1520的8位偏移二进制文件加载到Wave Vision5?

作为示例,请附加"查找数据文件"。

 

用户手册显示ASCII格式,但不知道为什么它不能加载.txt!

 

我将*。txt更改为*。asc,以及我在网络上发现的其他一些技巧,使文件ASCII码有效,但它们都不起作用。

请告知如何获取Wave Vision 5以加载我的文件。 它是否像8位样本?

 

 

如何将ADC08D1520的8位偏移二进制文件加载到HSDC Pro?

我正在尝试使用HSDC Pro来评估ADC08D1520从FPGA到 PC捕获的数据。

 

我加载到HSDC Pro的文件是8位采样(ADC08D1520输出采样采用偏移二进制格式),速率为1.5Gsps。 附加的25MHz_2p_53.csv是一个25MHz捕获的文件。

 

当我使用"文件">"导入数据文件"加载CSV文件时,如下所示,如果我输入8位,则加载到HSDC Pro的位不正确,性能结果非常不正确。

如果我输入16位,那么加载的数据位是好的,但只有较低的8位,D14-D8始终为0,D15=1。

 

 

这是当我输入16位作为位数时

 

查看HSDC Pro手册时,我在“文件选项”下的第12页(共70页)中发现HSDC Pro喜欢以2的补码格式查看16位数据。

 

ADC08D1520有8位样本,我想知道如何在HSDC Pro中导入包含8位样本的CSV文件?