This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/ADC12D1800RFRB:为什么WaveVision 5软件肯定不能识别ADC12D1800RFRB硬件?

Guru**** 2387470 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12D1800RF
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/570095/starterware-adc12d1800rfrb-why-can-the-wavevision-5-software-not-recognize-adc12d1800rfrb-hardware-definitely

部件号:ADC12D1800RFRB

工具/软件:Starterware

你好,团队成员

日本大学提出了一个问题。

为什么WaveVision 5软件无法肯定地识别ADC12D1800RFRB硬件。
他希望在DESCLKIQ模式下使用ADC12D1800RF。

以下URL
www.tij.co.jp/.../snau017.pdf

他根据2.1 的步骤和用户指南第8页的2.2节操作。
但是,WaveVision 5软件无法识别ADC12D1800RFRB硬件。

软件错误地识别ADC12D1800RB4硬件。
他希望在DESCLKIQ模式下使用ADC12D1800RF。
其他模式肯定能正常工作。


我附上参考板的照片。

我连接GUI的Select the signal source hardware (选择信号源硬件)。

我列出了他使用的两台PC的信息。
编号1:Windows10,NEC,LZ550MSS
NO2:Windows10,acer,Aspire S5-371-A54Q/K

请告诉我此故障的原因和措施。
如有任何简短的资料,请与我联络。


此致,
西岛Keishi
日本CSCenter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将此主题移至高速数据转换器论坛。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,K.N.

    生产过程中,电路板的配置可能不正确。

    您能否了解大学客户何时收到ADC12D1800RFRB?

    如果他们可以提供任何订单,跟踪等信息,这将很有帮助。

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Jim-San。
    我是日本TI的K.N.的同事。
    客户于2013年1月13日从我们的Disty,MARUBUN Corporation收到ADS12D1800RFRB。
    订单号或其他信息。目前不知道,我无法通过eStore找到购买信息,因此可能是直接购买的MARUBUN。
    由于客户希望在下周后使用,因此希望获得替换(?) 下周。
    您可以直接通过电子邮件与我联系。 (mshige@ti.com)
    谢谢。
    Mac
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mac

    由于我们正在努力为客户提供一块替换板,我将结束此讨论项目。

    此致,

    Jim B