This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC0.82万:ADC输出数据

Guru**** 2900620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/570410/adc08200-adc-output-data

部件号:ADC0.82万

尊敬的各位:

我正在我的一个项目中使用ADC0.82万。 我提供1KHz脉冲的输入数据,我提供样片时钟20MHz,也尝试使用50MHz。我不断地将ADC输出为FF。 ADC的输出没有变化。 请你给我解决办法。 在这里,我要附上原理图。 R952我们使用Provision从外部提供时钟。

谢谢,此致,

C Ashok Reddy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我对原理图的细节有几个问题。

    1)当脉冲处于活动状态和停止时,VRT_ADC1,VRB_ADC1,VRM和ANA AMP_OUT上的直流电压是多少?

    2) R952的底端连接到什么?

    3)如何连接AGND和DGND网络? 我在这个原理图上看不到连接点。 连接应在ADC附近或下方。

    4)您是否已根据设备数据表确认V_ANA和DR_VD处的电源电压在所需范围内?

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1)当脉冲处于活动状态和停止时,VRT_ADC1,VRB_ADC1,VRM和ANA AMP_OUT上的直流电压是多少?

    VRT_ADC1:2.1V VRB_ADC1= 400mV VRM=1.36V  ANA AMP_OUT = 3.44V

    2) R952的底端连接到什么?

    答:这是我们从外部提供时钟输入的一个配置。

    3)如何连接AGND和DGND网? 我在这个原理图上看不到连接点。 连接应在ADC附近或下方。

    答:我们将这两个网短接到ADC的电源附近。

    4)您是否已根据设备数据表确认V_ANA和DR_VD处的电源电压在所需范围内?

    答:这些电源按照数据表连接。

    谢谢,此致,

    C Ashok Reddy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ashok

    如PIN描述,等效电路和工作额定值表以及ADC0.82万数据表的参考输入部分所述,VIN电压应小于Vrt且大于VRB。

    在您的情况下,VIN级别为3.44V,而Vrt仅为2.1V。 这就是转换后的输出为FFh的原因。

    您需要将ANA AMP_OUT的电压降低到Vrt以下,或增加Vrt的电压。

    此致,

    Jim B