This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39J84EVM:JESD配置8411的DAC39J84 EVM软件错误

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC39J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/570258/dac39j84evm-dac39j84-evm-sw-error-for-jesd-config-8411

部件号:DAC39J84EVM
主题中讨论的其他部件:DAC39J84LMK0.4828万

我们正在将上述DAC39J84 EVM和TI软件用于此EVM。

我们围绕8411 JESD设置设计了系统,DAC39J84 数据表表明该设置是有效的配置。 但是,评估 板SW 将此标记为非法 配置。

我们想知道  这是 不是合法 配置 ,以及我们可以采取什么措施来解决它。  我们选择的1966.8 MHz 采样率和16 插值 是固定的。 对于其他方面 ,我们比较灵活。

以下是  指示  8411 非法的eval SW消息的快照。 (底部附近的红色"快速启动消息",底部的红色状态字段。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标记,

    由于主板在LMK器件上使用122.88MHz VCXO,因此选择板载时钟模式时只能使用某些频率。 您有两种使用频率的选项:

    1.更换VCXO。

    2.使用外部时钟模式 ,并为主板提供1966.8MHz时钟。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Jim。 我们将对此进行检查。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的团队找到了答案。 它们确实使用了不同的输入频率491.52MHz,即4 x 122.88MHz。
    但这是通过重新编程板载LMK0.4828万时钟发生器实现的,因此不需要外部时钟。