This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12D800RFRB:找不到ADC12D800RFRB的最新原理图/FPGA代码

Guru**** 2545070 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/570253/adc12d800rfrb-cannot-find-the-latest-schematics-fpga-code-for-adc12d800rfrb

部件号:ADC12D800RFRB

您好,

我有一个ADC12D800RFRB,希望用它进行一些开发。 但我注意到 网站上提供的文档(www.ti.com/.../adc12d800rfrb 文档)与我拥有的董事会不一致。  

参考板上有一个FMC连接器,与 snau146中的连接器相同。 但是,设计包中的原理图没有它。 示意图中有一个38针MICTOR连接器。  因此,参考板设计包中的文档似乎已经过时。  

 在哪里可以找到ADC1.28万RFRB的最新设计软件包? 非常感谢。

编辑:我刚发现ADC12D1800RFRB的设计包中有一个文本文件,其中说它的原理图也是ADC12D800RFRB的,所以找到了原理图。 但是,ADC12D800RFRB没有FPGA代码,那么在哪里可以找到ADC12D800RFRB的FPGA代码? 谢谢!  

林美