This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8562:如果未使用,如何连接CLR

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/570155/dac8562-how-to-connect-clr-if-not-used

部件号:DAC8562

如果不使用CLR功能,CLR_B针脚是否可以接地? 我想我可以,但数据表中不是100%清楚,因为其中只提到CLR_B输入是'下降边缘敏感'。

感谢您的简短回复。

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick,

    在数据表的表面值中,我想说将引脚连接到接地没有问题。 通常在这种情况下,我只会建议针脚系在高位,这样针脚在任何时候都不会发出任何明确的命令。 连接针脚高不是选件吗?

    如果您愿意,我们可以在设计中/在工作台上查看此内容,以供您确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kevin

    感谢您的回复。 如果您认为这是禁用CLR功能的更安全的方法,我可以将引脚拉至VDD。

    此致
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick,

    是的,我会说,与VDD绑定是我的首选建议。