This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC34H84:DAC34H84 NCO同步

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/569745/dac34h84-dac34h84-nco-sync

部件号:DAC34H84

1.无法从多个设备同步NCO,这些设备既不具有单脉冲也不具有定期信号,不具有ISTR,NOT SYNC,也不具有OSTR (其中OSTR始终为定期)。

2.如何阅读sla584中的表7。 例如 ,设备日志同步源是否必须按照表中的RAW进行设置?

3.除了数据表和sla584中所述之外,还需要做什么。

4.在NCO的单脉冲同步(例如ISTR或SYNC)中,它们是否能保持高电压? 即,如果ISTR或SYNC保持较高,则NCO是否保持重置状态?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    New2Day,

    我们正在研究这一问题。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们陷入困境。

    是否有任何更新? 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim和/或TI的所有支持人员,  

    以下是 我们方面的一些信息和问题,

    信息,  

    -我们的NCO在250MHz时设置为20MHz或25MHz,同时具有DACCLK和数据CLK;  

    -OSTR为15.625MHz,ISTR为脉冲,不带DAC内部PLL;

    输出输入FIFO和NCO使用ISTR;输出FIFO和CLKDIV使用OSTR;

    -我们能够在多次测试(太多)后获得基带和原始数据(无NCO)的一致性

    —只要启用NCO,输出就会脱离同步,大多数时间偏移接近180度

    问题

    1.如果ISTR用于输入FIFO和OSTR用于输出FIFO,同步信号是否必须用于同步NCO?  

    2.如果对CLKDIV使用OSTR,是否应设置config45位[14]?  

    3.如果ISTR,SYNC和OSTR分别用于输入FIFO,NCO和输出FIFO,应如何切换。

    4.如果ISTR用于输入FIFO和OSTR用于输出FIFO和CLKDIV,则应使用哪种来源用于NCO和QMC?

    5.同步多设备是否有设置顺序?  

    6.您如何测试多设备同步。 只需按照数据表中的确切内容来操作,表10???

    7. sif_sync是否可用于同步 多设备的NCO等? 如果是,是否已证明其为子弹?  

    8.如果NCO QMC在ISTR和OSTR针对FIFO使用SYNC,那么在清除FIFO警报之前或之后是否应切换SYNC? 应该切换多少次?  

    9.所有同步源是否都保证多设备 同步? 如果不是定期信号,则是否有任何组合,顺序和切换时间?

    希望能尽快听到你的声音!!! 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    New2Day,

    我们正在研究这个问题。 它是在TI EVM上还是在定制电路板上?

    此致,

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是我们的主板。
    我们能够获得基带和原始数据(无NCO)对齐;也可以通过将Freq设置为0来启用NCO