This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:交换输入电极后重置ADS1299

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/570199/ads1299-resetting-ads1299-after-swapping-input-electrodes

部件号:ADS1299

您好,

我的ADS1299系统目前遇到问题,在使用不同类型的电极交换连接到IN1N的电极后,接收到无法读取的数据。  换言之,我将电极"A"连接到IN1N,获得良好的EEG信号,将电极"A"与电极"B"互换,信号似乎达到无限阻抗。  但是,如果我重置芯片,它会产生良好的电极"B"信号。  我的问题是,ADS1299是通过偏置驱动器还是通过其导联断开检测电路设置一个内部值,该值是特定于电流输入的,并且将基于电极的特性?  如果我需要澄清问题,请告诉我。  感谢您的帮助!

- Volbadger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Volbadger:

    ADS1299无法"知道"所使用的电极类型或是否有电极。 当您更换他们输入的电极时,是否可能会受到ESD的电击? 输入端是否有ESD保护电路? 如果内部ESD保护二极管打开,则可能需要重置芯片。

    此致,
    Brian Pisani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brian,

    感谢您的快速响应! 输入端有ESD保护电路。 我之前可能已经遗漏了重要信息。 在上述情况下,从“A”换为“B”,我也尝试从输入端拔下“A”并重新连接,这直接回到正常读数。 这就是为什么会出现不同电极特性的问题,以及ADS1299是否根据需要重置的阻抗或导联脱落检测设置了任何内部值。 我有一些关于故障排除的其他想法,这些想法涉及软件和主板架构。 再次感谢您的帮助!

    - Volbadger
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Volbadger,

    真的很奇怪! 移除电极时会触发导联脱落检测,但这不应导致设备改变状态。 一旦(任意)导联正确连接,导联脱落检测指示器应显示导联已连接-这应该是唯一的变化。 请告诉我您从故障排除中获得的结果。

    Brian