This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293:ADS1293 LOD问题

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/569585/ads1293-ads1293-lod-issue

部件号:ADS1293

您好,

我在我的应用中使用ADS1293。 SPI通信和所有启用的寄存器都正常工作。 最初LOD也起作用。 但是,几天后,检测(LOD)的导联就不起作用了。因此,在绘图页上会有很多噪音。  

ECG峰放在 身体上时很好。   

更换ADS1293后,LOD工作正常。原因可能是什么? 如果有人知道原因,请告诉我。

此致,

Naga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Naga,

    您能否提供您的示意图和寄存器设置?

    此致,
    Brian Pisani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brain,

    感谢您的回复。 我已附上ADS1293的原理图和寄存器值。请检查并尽快更新。

     e2e.ti.com/.../ECG_5F00_register_5F00_details.txt

    此致,

    Naga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Naga,

    它从您的寄存器设置中看出来,您只在通道1上使用IN1和IN2测量ECG。 但是,您已为所有输入启用导联脱落检测。 您应该禁用所有未使用的通道和输入的导联脱落。

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brain,

    感谢您的回复。  我将禁用所有其他 未使用的通道和输入。但是,这是否是LOD有时无法正常工作的原因?  更换芯片后,它工作正常。

    此致,

    Naga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Naga,

    问题可能需要一些时间才能显现出来。 如果导联断开不起作用,并且您重启设备,会发生什么情况? 它仍然不起作用吗?

    Brian