This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS62P49:ADS62P49偏移校正

Guru**** 2587475 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS62P49

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/569379/ads62p49-ads62p49-offset-correction

部件号:ADS62P49

偏移校正似乎无法按照ADC器件ADS62P49的数据表中所述进行工作。 我们能够确认在将reg 53的位6设置为1时启用了偏移校正。 根据数据表第64页,确定偏移后,可通过将位设置回0来冻结校正。 这似乎不起作用,偏移校正关闭。 其它ADC的其它TI数据表具有单独的冻结位,即偏移值。 如何冻结ADS62P49器件的值?]


1)我们正在AADS62P49 (REG 50系列的第6位)的两个通道的共模控制下运行。

2)将偏移校正时间常数设置为512M。

3)通过将reg 53的位6设置为1启用偏移校正。

4)监控ADC值并确认应用了偏移。

5)等待,然后将reg 53的位6设置回0。

6)请参阅在启用偏移校正之前ADC值恢复为以前的值。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naser,

    我们正在研究这一问题。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim,大家好: 客户打算让偏移校正保持启用状态。 您是否有文档提供了有关偏移校正如何工作的更多详细信息? 他需要能够解释 和理解 此功能的工作原理以及他们应该使用它的原因。 如果您能提供任何信息,我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Naser,
    我已要求设计团队提供此信息。 我正在等待回复。
    此致,
    Jim