This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7615:与DAC7615兼容

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7615, DAC7617

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/570219/dac7615-compatibility-with-dac7615

部件号:DAC7615
主题中讨论的其他部件: DAC7617

我们在Solaris Automation  中使用DAC7615 (12b DA转换器SPI)已有几年,但其价格正在上涨,供应也在缩短。

我是否可以用DAC7617替换它? 是否强制将其功率降低至3.6V?

数据表 中所说的是3V,但绝对最大值是+5.5V!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mario,

    不幸的是,DAC7617的最大工作电压实际上为3.6V。  您是否只在寻找一个引脚对引脚兼容的设备?  德州仪器(TI)的新型 DAC6.0004万 可能是替代器件的候选。

    谢谢!

    保罗