This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08EVM:单激发模式

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08EVM, ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/570110/ads124s08evm-single-shot-mode

部件号:ADS124S08EVM
主题中讨论的其他部件: ADS124S08

大家好,我正在将ADS124S08EVM与“Δ-Σ ADC评估软件”配合使用。

我已经开始测试它是否更改了ADC的一些基本配置,它工作正常,直到我在连续模式下使用它。  

当我选择单次拍摄模式并尝试收集数据时,不再起作用。 通常,拔下设备并关闭软件即可使其再次工作,但有时需要重新启动系统。

我已经将跳线9连接到3.3V,但我尝试了5V的相同结果。 ADC未连接任何内容。

我尝试使用两台电脑,结果相同。

在使用示波器进行连续模式检查时,我可以看到信号DRDY正常偏高,当数据就绪时,峰值会达到GND。

在单触发模式下,我只能看到接地的一个峰,然后一切都停止工作。

我做错了吗? 有什么建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fabiano,

    欢迎参加论坛!  EVM并非真正设计为进行单次转换。   单个转换将完全按照您所描述的方式工作。  您将看到一个转换周期结束,ADS124S08将停止转换。  

    固件/GUI设计为连续进行多个测量并显示结果。  进行单次测量确实没有任何价值。

    听说您的EVM将停止工作,我感到很惊讶。  固件设计为仅在连续转换模式下运行。  您可以在断电状态(起始引脚低)下操作器件,EVM仍应进行测量。  您能否更具体地说明您正在使用的流程步骤?  是否只是更改寄存器配置?

    谢谢!

    Bob B