This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1120:在CS=高的断电模式下使用模拟电源电流

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/570175/ads1120-analog-supply-current-in-case-of-power-down-mode-with-cs-high

部件号:ADS1120

大家好

您是否介意询问ADS1120?

<问题>
当CS为高电压时,设备是否进入断电模式?
 然后,模拟电源电流是否为0.1uA (典型值)?

此致,

松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matsumoto-san,

    CS不控制ADS1120的断电状态。  如果器件在单触发模式下运行,ADS1120将进入低功耗状态。  在此模式下,发出启动/同步命令后,ADS1120将进行1次转换,完成后将返回到低功耗状态。  每次发出启动/同步命令时,设备将重新启动,进行另一次测量,然后重新关闭电源。  如果正在使用IDAC,则此方法不会关闭其电源。

    如果正在使用IDAC,则要 关闭ADS1120以包括IDAC,应发出powerdown命令。  这会将电源降至最低功率状态,以包括IDAC。  设备将唤醒并使用启动/同步命令开始转换。  powerdown命令将在单触发或连续转换模式下工作。  如果在转换期间发出该命令,ADS1120将在关闭电源之前完成当前转换。

    此致,
    Bob B