This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8548:高精度DAS,具有+/-10V双极模拟输入范围

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8584S, PGA280, ADS8588S, ADS1120, ADS1220, ADS1246, ADS1146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/569860/ads8548-high-precision-das-with--10v-bipolar-analog-input-range

部件号:ADS8548
线程中讨论的其他部件:ADS8584SADS8588SADS1120ADS1220ADS1246PGA280ADS1146

尊敬的各位:

我们正在研究设计一个相对低速的DAS系统,用于传感器测量。

我们的要求是:

  1. 2路差分模拟输入(最大+/-10V)
  2. 最大2k采样速率(我们也将执行大量直流测量)
  3. 同时采样。
  4. 理想情况下,PGA和Sigma delta ADC (16位)
  5. 理想情况下,由单个电源(USB,+5V)供电。

我注意到ADS8584S设备非常适合,因为它运行在单个电源上(当然,在有可用电源时)。 但是,SAR ADC和高采样率可能使其不太适合低频测量? 另一种选择是将两个PGA280与ADS1259s配合使用,但这将需要单独的双极模拟电源和外部时钟,并增加电路板面积,这是不可取的。 你们中是否有人对ADS85xS中实施的单独AFE有任何想法或了解? 此外,或许还有更好的替代方案来实施我们的应用?


谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sanjeev,

    ADS8588S可能是ADS85xxS系列的最佳产品,因为其数据速率仅为200kSPS。

    我认为高采样率对于低频测量来说不是一个很大的问题。 通常,ADC的噪声和功耗将随采样率增加,因此只要ADC的性能适合您的应用,我就不会太担心额外的带宽。 您始终可以在软件中实施后处理过滤器,以提供额外的过滤并减少带宽。

    在 Δ-Σ ADC端,我们没有任何与ADS85xx类似的部件可以直接连接到+/-10V;因此,您需要提供更高电压的PGA (如PGA280)或电阻分压器来将电压调整到ADC的输入范围。 我们确实具有具有集成(低电压) PGA的 Δ-Σ ADC,能够直接连接到电阻器分压器,如ADS1146或ADS1120 (还有24位版本:ADS1246和ADS1220)。 这些部分仅为单通道,因此您需要同步其中两个部分以同时获得采样数据。

    此致,
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,Chris。 我们将进一步了解这一点。


    此致,

    Sanjeev。