This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300:重量测量的ADC值不一致

Guru**** 2539760 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/567439/afe4300-adc-values-of-weight-measurement-inconsistent

部件号:AFE4300

您好,

我刚刚使用Arduino启动并运行AFE4300 sesnor。 从血流的角度来看,这一切都正常,但我看到称重器正面的一些不一致的行为。

1)相同电压(12MV)的ADC值读数范围为330 - 550 AM,不确定发生这种情况的原因

2)当我尝试使用万用表测量电压时,VLDO熄灭!!! 如果我在打开体重秤前端之前握住万用表,那么我的读数总是为1.7V,但如果我在前端打开并尝试测量后尝试将万用表放置,它就会熄灭!! 我读了ADC上的0.0 (真的很奇怪)

请你在这方面帮助我吗?

此致,

Shankar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Shankar:

    您能否在打开称重器FE时提供以下信号的示波器波形图:AVDD,VLDO,VREF和CLK?
    您的Arduino板是否为AFE提供3.3V电压?

    对于称重信号链,您是否在小麦石桥上使用称重传感器或电位计?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Praveen:

    下面是在我的示波器上捕获的VLDO/VCC abd VLDO/CLK的图片。 我看到VLDO是1.7V/ Vcc是3.3V,时钟接近1MHz,高电压为3.3V。

    对于使用1Mohm和22k电位计串联的体重秤AM,以及测量22k电位计的电压AM。

    此致,

    Shankar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Shankar:

    您是否使用如下所示的回路来生成体重秤的输入?

    此致,

    Prabin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Prabin,

    是的,这是用于重量秤的电路,但请注意,在22k电位计上,我使用一端和中间丝锥,而不是另一端(两端之间的电阻始终为22k)。 我还将电位计设置为压降约为20mV (使用万用表测量)的位置,然后将信号连接到INP1和INM1

    此致,

    Shankar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Shankar:

    感谢您的确认,但恐怕您无法使用此电路来生成输入。
    此设置的问题是它不符合共模要求(即 0.9V)输入。 差分信号的共模电压应为0.9V。
    您可以使用两个这样的电路来生成所需的差分输入。
    例如,您需要20mV的差分,然后
    将一个电阻分压器设置为:900+(20/2)=910mV,然后
    将其它分压器设置为:900-(20/2)= 890mV
    因此在这种情况下(910mV和890mV),在共模0.9V下,差动输入为20mV

    此致,
    Prabin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Prabin,

    感谢您的回答,我完全错过了。 好的,我将尝试按照您的建议放置差分信号。

    BMI零件是否有类似要求? 我正在运行BMI的另一个问题

    1)我将模式设置为BMI,禁用IQ模式并将DAC频率设置为64KHz
    2)我测量了校准端子上的阻抗(100欧姆和1K)并计算了斜率。
    3)我连接了560欧姆,680欧姆和1千欧姆三个端子(由于我在相同点传递电流测量电压,IOUTx和VOUTx短路)
    4)然后,我将ISW_Matrix模式分别更改为0x0408,0x1020和0x4080以测量电阻。 我得到了566欧姆,686欧姆和1022欧姆,足够了! 在这个阶段我真的很高兴。

    但是,当我去除1Kohm电阻并尝试通过电线将我的右手和右手放在同一位置时,我总是得到饱和2Kohm +值。

    我用很多标准电阻进行了重新检查,我得到了可接受的值,但我的手或腿没有出现任何问题。 我错过了什么吗? 请帮助。

    此致,
    Shankar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Shankar:

    在BCM信号链中,通用模式由设备设置。
    为了避免饱和,您可以通过在DAC_OUT和DAC_FILT_In之间放置一个外部电阻器来降低激励电流。
    由于激活电流已更改,您必须再次校准。

    此致,
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Prabin,

    好的,但在这种情况下,我可以预期的车身阻抗的典型值是什么? 您是否有任何文档可以支持我? 这将非常有帮助。 问题是,我不知道我的身体在电路中所处的阻抗的典型值是多少。 ALLI Know是设备正在正确测量的一些标准电阻。 这是我目前拥有的

    使用板上的100欧姆和1千欧完成校准
    测量范围 测量值 预期  
    100欧姆 108欧姆 是的
    560欧姆 562欧姆 是的
    680欧姆 686欧姆   是的
    人员1 (手对手) 200欧姆 ??
    人员2 (手对手) 74欧姆- 100欧姆(在不同试验中) ??



    请帮助我提供支持文档,说明我可以正常预期的典型车身阻抗值。

    此致,
    Shankar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Shankar:

    以下是一些:
    iopscience.iop.org/.../pdf
    digitalcommons.wku.edu/.../
    ajcn.nutrition.org/.../388S.full.pdf
    jap.physiology.org/.../1327.full.pdf


    此致,
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我在这里遇到了一些麻烦。 根据文件,从手到手测量的阻抗范围为1k欧姆。 不幸的是,当我将电流从右臂传递到左臂并测量相同点的电压时,我测量三个不同的人的100欧姆200欧姆和500欧姆。 但是,标准电阻的衡量是一致的。

    我检查了几次所有信号和计时。 一切都很好 我不确定为什么我的值太少。 您能为我提供任何可能有帮助的线索吗? 我可以在哪里查看?

    此致,

    Shankar