This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP5146M2售前问题

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TVP5146M2, TVP5146, TVP7002, TVP5150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/570048/tvp5146m2-presales-question

主题中讨论的其他部件:TVP5146M2TVP5146TVP7002TVP5150

1:我有一个项目需要将传统视频信号(如CVBS NTSC和PAL,模拟和数字RGB以及VGA)转换为HDMI。  我认为TVP5146M2是最适合我的信号数字化需求的当前部件。  请其他人确认这一点吗?  我知道TVP5146M2不能输出到HDMI, 我需要另一个IC来实现这一目的。

2:接下来我想了解CVBS NTSC输入和模拟RGB输入的相关信息,这些输入的水平扫描频率为15.700 kHz,VGA为15 kHz。  这些值略低于通常的标准值。  使用TVP5146M2时是否会出现任何问题?  我是否可以将寄存器设置为与非标准频率正确同步和锁定?  或者IC是否会在一段时间后自动锁定?  或者是否需要一些额外的配置或涉及的部件?


3:最后,我注意到TVP5146EVM-TVP5146评估5146评估模块缺货。  这是我应该用于测试的主板还是有取代它的东西?  如果我下订单,那么缺货商品的配送时间通常为多久?

提前感谢您的帮助。我期待您的回复。

亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亨利,

    TVP5146只能支持PAL/NTSC隔行扫描分辨率,因此不能支持典型的VGA RGB (渐进)。

    要支持这样的多种格式,您需要TVP5146/TVP5150 (5150 (适用于NTAS/PAL)和TVP7002 (适用于RGB/YPbPr渐进格式)。

    在HDMI输出端,TI没有任何独立的HDMI发射器。 如果您需要进行任何类型的格式转换,则需要在视频解码器和HDMI发射器之间安装视频处理器。 但许多视频处理器内置了HDMI发射器。

    Q2) TVP7002可解码大多数模拟RGB/YPbPr格式,最高可解码165MHz。 TVP5146不处理渐进格式。

    Q3)不幸的是,既然TVP器件现在已成为NRND (不推荐用于新设计),由于支持宣传材料,我认为EVM不会很快提供。 您需要与TI销售渠道合作以获得EVM支持。 我的直觉是,如果目前没有可用的评估平台,那么很可能不会有更多的产品,因此您需要构建自己的评估平台。

    巴西,

    Steve