This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC34SH84EVM:FIFO启用可创建峰值转换+通道交换

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/566409/dac34sh84evm-fifo-enabling-creates-spike-transitions-channel-swapping

部件号:DAC34SH84EVM

您好,

我们正在使用DAC34SH84EVM ,以便生成每200us变化一次的恒定输出电平。 我们 通过连接到Spartan FPGA的FMC适配器提供数据和CLK。 在禁用FIFO的情况下,我们设法使其正常工作,如屏幕截图所示。 但是,当多次重置时,信道会相互交换。

因此,我们考虑尝试启用FIFO,以便将数据正确锁定到每个通道。 但是,我们发现从一个级别过渡到另一个级别时,可能是由于锁定不良,会出现短暂的意外峰值。 此外,随意交换频道的情况仍然存在。

对如何继续进行有什么想法?

谢谢!

Christos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christos,

    很抱歉回复太晚。 这是否仍然是一个问题?

    此致,

    Jim