This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3482:DAC3482:正弦波输入的数据模式测试和DAC输出出现问题

Guru**** 2823155 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/569622/dac3482-dac3482-problem-in-data-pattern-test-and-dac-output-for-sine-wave-input

部件号:DAC3482

您好,

我正在使用Kintex-7 FPGA向DAC提供数据。 因此,我在VHDL中对DAC接口进行了编码,以便在字宽模式下提供数据。

1)数据模式测试

  我多次进行数据模式测试,给出了全部8种不同的模式。 有时它会通过,但有时它会失败。 但是,当我通过为所有8个数据模式提供所有相同的值进行数据模式测试时,它始终会通过。 因此,DAC设置或保持时间没有问题。

我使用Vivado中的芯片示波器探测到发送到DAC输入的信号。 所有信号值/计时均与预期相符。 我无法理解原因。

2) DAC输入v/s输出

   我将20MHz的输入提供给DAC (存储在FPGA ROM中)。 我在预计频率20MHz时获得峰值,但有很多杂散频率组件用于单频输入。 因此,如果我们看到时间范围内的信号(使用示波器),则信号的形状与正弦波的形状看起来几乎没有什么不同。 未观察到任何警报(PLL除外,因为我没有使用它)  

注意:

  1. 我正在通过 3:1 OSERDESE从FPGA 16位/SDR@160MHz发送内插数据
  2. 帧与第1 个数据对齐并用于块奇偶校验。 我正在使用SYNC作为FIFO的单同步源。  
  3. 插值因子:2X

 请帮我解决此问题

 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hermanth,

    我们正在研究这一问题。

    此致,

    Jim