Other Parts Discussed in Thread: ADS41B25
线程中讨论的其他部件:ADS41B25, LMK61A2-125M00EVM
我正在测试ADS41XX/58B18EVM (ADS41B25)板与Altera MAX 10M50D评估板,通过 HSMC-ADC-bridge Rev. C1接口板。
对正弦波采样时,信号似乎环绕。
原因可能是什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: ADS41B25
我正在测试ADS41XX/58B18EVM (ADS41B25)板与Altera MAX 10M50D评估板,通过 HSMC-ADC-bridge Rev. C1接口板。
对正弦波采样时,信号似乎环绕。
原因可能是什么?
Jacob,
我获得与您所显示内容类似的输出的唯一方法是将ADC输出从二进制偏移切换为2'补 码。 您是在串行还是并行编程模式下使用该部件? 如果是串行的,是否可以发送寄存器写入? 如果并行,如何配置主板上的跳线? 采样时钟的频率是多少? 您是否正在使用增益功能? 您的模拟输入的振幅是多少? 由于您使用的是适配器板,100 % 是否确定输入数据引脚的FPGA映射? 是否存在这些问题出现问题的可能性? 当您的信号到达FPGA时,是否有几个信号已交换P/N? 您是否启用了斜坡测试模式并看到了它的外观?
此致,
Jim
我尝试了Offset Binary和2'补码,并且都使用跳线和串行链路。
同时,JP9和JP12处于位置。 1-2和JP11丢失。 在串行模式下,所有三个都处于位置。 2-3. 我可以在串行模式下验证是否正在配置ADC。 例如,我可以将ADC设置为输出测试斜坡。
时钟由LMK61A2-125M00EVM (SO 125 MHz)生成。
我没有使用外部运算放大器或ADC的增益功能。
对于正弦波,输入为5MHz 0.5Vpp,无偏移。 我也尝试了50mVpp,结果类似。 对于非正弦波形,它是由FPGA上的2.5V引脚生成的脉冲。
我知道适配器主板可以互换+和-,所以我已经在FPGA中对其进行了补偿。
测试斜坡如下所示。
如果我在FPGA中编辑LVDS接口以不补偿接口板上的开关极性,则信号会变得非常不同。
e2e.ti.com/.../ADS41B49_5F00_serial_5F00_SPI_5F00_Test.pptxJacob,
查看附带的文件。 我的坡道朝相反方向行驶。 不知道为什么两者不同。
此致,
Jim