This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3484EVM:连接到Xlinx板

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC34J45EVM, FMC-ADC-ADAPTER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/569405/dac3484evm-connection-to-a-xlinx-board

部件号:DAC3484EVM
线程中讨论的其他部件:ADC34J45EVMTSW14J10EVMFMC-DAC适配器

您好,

我正在使用Xlinx Genesys 2 Kintex-7 FPGA执行项目,它附带了高速FMC标题。 我想使用ADC34J45EVM与FPGA配合使用。 FPGA TI FMC到ADC接头适配器卡是否与FPGA上的FMC连接器完全匹配?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan,

    您 可以使用TI TSW14J10EVM  将ADC34J45EVM连接到Xilinx KC705并运行HSDC Pro GUI。 有关示例,请参阅随附的文档。 如果Genesys映射所需的信号,您可以从TI Web上的TSW14J10EVM产品文件夹中获取提供的固件,然后重新编译它以针对此电路板上使用的FPGA。  这将允许您使用HSDC Pro GUI。 如果您计划使用自己的捕获固件/软件,TSW14J10EVM会在两个板之间传递所有必需的JESD204B信号。 有关更多信息,请从TI网站上的TSW14J10EVM产品文件夹下载TSW14J10EVM用户指南和电路板文档(原理图,BOM等...)。

    此致,

    Jim

      e2e.ti.com/.../ADC34J44_5F00_TSW14J10_5F00_KC705.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Jim。 实际上,我计划在Xilinx FPGA中同时实施DAC3484EVM和ADC34J45EVM。 我是否可以购买一个TI TSW14J10EVM并将其用于D到A转换或A到D转换? 很抱歉混淆了,标题告诉DAC,但主体要求ADC。
    此外,TSW14J10EVM看起来很不错,但对于学术项目来说太贵了。 在这种情况下是否有任何替代方法? 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim,

    我可以以另一种方式提出这一问题吗? 我想知道FMC-DAC适配器(http://www.ti.com/tool/fmc-dac-adapter) 和哪种类型的FMC连接器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan,

    您的帖子以不完整的句子结束。 我不知道你要求什么。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim,

    我很抱歉。 我问FMC-DAC适配器(www.ti.com/.../fmc-dac-adapter) 和FMC-ADC-Adapter有哪种类型的FMC连接器? 是HPC-FMC还是LPC-FMC?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan,

    这些板的示意图附在后面。

    此致,

    Jim

    e2e.ti.com/.../FMC_2D00_DAC_2D00_ADAPTER_5F00_D_5F00_SCH.pdfe2e.ti.com/.../5684.FMC_2D00_ADC_2D00_ADAPTER_5F00_C_5F00_SCH.pdf