This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA450-Q1:PGA450是否可以在固定Tx或Rx模式下使用?

Guru**** 2555880 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA450-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/569729/pga450-q1-can-the-pga450-be-used-in-fixed-tx-or-rx-mode

部件号:PGA450-Q1

团队成员,您好!

我的客户喜欢集成PGA450,但出于定位和距离原因,他们希望在系统级别上有一些固定Tx (发射器)和Rx (接收器)。

PGA450能否支持这一点?如何安排?

 感谢您在本周结束(1月27日)之前给出答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗兰克
    我要将此迁移到支持此设备的汽车论坛。
    谢谢!
    Vishy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Frank,

    我已将此任务分配给相应的应用程序工程师。

    此致,Scott
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Frank,

    是的,PGA450-Q1可以支持以下功能:
    •单个传感器用于传输和接收。
    •单个传感器仅用于传输。
    •单个传感器仅用于接收。
    •双换能器,用于独立传输和接收。

    要启用仅传输模式,请参阅数据表的功能方框图(第14页)。 使用相同的外部配置,断开传感器与部件R之间的连接。 这将防止PGA450-Q1记录超声波活动。 (注意:组件Rs是一个限流电阻,可防止AFE因变压器的大驱动电压而损坏。)

    要启用仅独立接收器模式,请轻触断开的连接,以便接收传感器的正极端子连接到R (通过组件CC向AFE布线),负极端子连接到接地。 为了获得更好的结果,仅接收传感器可以绕过组件R,直接连接到耦合电容器CC和Lim引脚。 仅当已知仅接收传感器与+/-1V的峰间摆动发生共振时,才建议绕过Rs。

    通常,仅发送和接收模式都在单个PGA450-Q1上实现,以启用双静态配置。 这对于需要短距离测量优化(低至5 cm)的应用特别有用。