This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7828:ADS7828分辨率输出

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/569654/ads7828-ads7828-resolution-output

部件号:ADS7828

大家好。

我正在 将IC ADS7828EB用于ADC。 它在单一模式下,外部参考电压为3.3V,COM连接到GND。 我的问题是当我为ch0或ch1设置命令字节时,内部参考电压关闭,ADC转换打开,输入不能正确感应。 始终在I2C总线上获得3200和3400位之间的值。 通道上的输入电压是0还是3.3V无关紧要。   

请提供建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Blaz,

    您将发送什么值作为"写入寻址字节"和"命令字节"? 在这里,保持位PD1 =0非常重要。
    请提供I2C总线的数字示波器,以便读取ADC中的数据吗?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是图片。 现在,写入地址为0b1001万,读取地址 为0b1001万。 我在 本例中调用ch0,外部参考电压为3.3V (Vcc = 3.3V主电源),COM连接到GND。