This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC6821:需要扫描检查代码以显示AMC6821

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC6821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/566539/amc6821-need-exampe-code-to-bring-up-thr-amc6821

部件号:AMC6821

您好,先生:

请建议使用示例代码(或推荐的I2C配置)在客户的系统上显示AMC6821,因为没有EVM可供参考。

谢谢,此致,

陈耀恩
2017年11月01日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howdy Wayne,

    感谢您的发帖。  我认为没有适用于AMC6821设备的示例代码。  在初始化过程中,我肯定可以调查和验证建议的配置设置。  这可能需要几天到一周的时间来验证,但我会在发现此信息后立即更新此帖子。

    此外,该器件还具有一个EVM,但遗憾的是,该软件的驱动程序仅与Windows XP操作系统兼容。  尽管如此,EVM用户指南是了解器件操作的绝佳资源,可能会提供您所需的答案:

    www.ti.com/.../AMC6821EVM-PDK

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Matt。 我已经在网站上订购了一个EVM,并将使用I2C分析器来检查编程顺序...Wayne Chen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt,您好!

    我在 基于Windows XP的PC上安装了AMC6821 GUI,但仍然无法启动GUI。 固件位置和版本为空。  使用此主板之前,我们是否需要提供12伏输入?






    谢谢,此致,

    陈耀恩
    2017年23月01日
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wayne:

    由于大多数LED都处于活动状态,我假设JMP6连接到引脚1-2 (USB板载稳压器供电),您可以验证这一点吗? -我不完全确定跳线在图像中的位置。  

    EVM用户指南的第17页还显示了设备通信所需的设置配置。 请告诉我这是否可以解决问题。

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt,您好!我的JMP6配置为USB。 请您提示一下这个设置...陈耀恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howdy Wayne,

    您能否验证SW-2位置并验证它是否设置为EVM用户指南第17页的表3中列出的默认位置:

    www.ti.com/.../slau195a.pdf

    此致,
    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Matt,我的SW2设置与EVM应用手册的默认值相符...Wayne Chen



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howdy Wayne,

    主板似乎已正确接通电源,另一项检查是探测VDD上的电压。  您是否能够写入和读取任何寄存器? 您是否遇到设备通信问题,或者此POST与风扇功能有关?

    此致,

    马特